结果:找到"串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电",相关内容1000条
  • 集WIFI、蓝牙的2.8寸串口屏在干果机上的应用方案
  • 随着居民日常消费的升级,人们对生活质量以及营养摄入的要求越来越高,休闲娱乐支出占比也逐步增长,当人们开始追求饮食的质量而非单纯饱腹时,就给休闲食品的消费带来了新的增长点。休闲食品中的干果类食品一般富含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较多,营养价值高,并且相对于新鲜蔬果而言,干果更方便携带和储藏,因此广受人们的欢迎。然而传统的干果加工方法仍存在诸如添加剂过度、晾晒不卫生、灰尘虫蚁过多等弊端,干果机的出现则有效解决了上述问题。作为一种新型小厨电,干果机渐渐地出现在年轻家庭的厨房中,人们把它当成制作果干、肉干、蔬菜干、烘干药材、宠物食物、发酵酸奶等食品的神器。产品更新迭代的速度应跟进市场潮流趋势,在现...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 干果机 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-11 17:41:00
  • 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
  • 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 饼铛 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
  • 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
  • 启明智显2.8寸串口屏应用于养生煎药壶方案
  • 在过去谈到养生,人们想到的对象大多是老年人,而现如今“养生”一词不再专属于中老年群体,因为现实生活中我们不难发现越来越多的年轻人开始了养生,并且带动了一阵健康养生热潮,年轻群体早早地开启了“养生之路”。究其原因,在快节奏的工作和生活环境下,年轻人正面临各方面压力,近六成90后认为自己处于亚健康状态,随着健康意识的觉醒,年轻消费者不断迈向养生的探索道路,另一方面受疫情影响,人们越来越重视健康。新冠疫情深深影响着每一个人,当然也影响着年轻人。随着消费群体健康意识的崛起,愿意为健康养生买单的消费者愈发增加,保健、养生、煎药壶市场呈现出较快的增长趋势,展现出广阔的市场发展空间。养生壶是以养生保健为目...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 养生壶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-16 14:59:00
  • 2.4寸串口屏应用于电热饭盒的解决方案
  • 快节奏的生活与人们逐渐增强的消费水平推动着外卖行业的快速发展,作为对外卖行业做出了不少贡献的上班族来说,以点外卖来解决正餐是他们每天习以为常的事情。但由于近几年健康生活风潮的兴起,人们的健康意识逐渐增强,再加上新闻曝光的外卖卫生问题层出不穷,越来越多的上班族放弃点外卖,选择了自己带饭。然而市场上大部分的饭盒都没有加热功能,对于工作繁忙的员工来说,排队等候公司那数量有限的微波炉设备来加热饭菜,其时间成本是昂贵的,需求推动生产,电热饭盒应运而生。随着行业技术迅速发展,电热饭盒作为小家电市场细分产品之一,备受年轻打工群体的青睐,市场需求持续增长。由于电热饭盒面向的消费群体大部分是年轻的上班族,年轻...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ,,,,热饭盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-14 14:17:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
  • 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
  • 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
  • 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
  • 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
  • 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 按摩椅 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: